This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 时序检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1569566/tas5825m-i2c-timing-check

器件型号:TAS5825M


工具/软件:

您好的团队、

客户正在测试 TAS5825M i2c 时序、他们会发现以下内容:

使 SCL 上升和 SDA 上升时间快于数据表规格要求。

虽然他们的 I2C 总线为 1.8V、但目前为止看起来很好、您能帮助评论 TAS5825M 的当前 I2C 时序是否正常吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    客户是否看到任何问题? 如果时序在数据表规格范围内、则可以。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    这比数据表规格快。 他们现在没有看到问题、但希望从可靠性方面进行大部分检查。

    如果可以、您能帮助评论、以便他们像这样使用?

    此致、

    Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    我建议保持在此处的数据表规格范围 内、但客户的上升和下降时间似乎在数据表规格范围内。 我读表有误吗? 快速模式下的最大上升时间为 300ns。  

    客户上升/下降时间可能是 20ns? 在这种情况下、我建议保持在数据表规格范围内、因为这是器件经过验证的规格、我们可以保证性能。 虽然它适用于客户的当前测试、但仅适用于一个 IC。 一批设备之间可能存在差异。 这是最安全的选择、但如果客户希望我们无法保证性能、他们当然可以这样做。  

    此致、
    Sydney Northcutt