This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:不同尺寸芯片的电流异常

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571917/rc4580-abnormal-current-for-different-size-chips

部件号:RC4580


工具/软件:

尊敬的专家:  

我们发现一个关于客户端电流的问题、故障芯片中存在 17mA 输出电流、而正常器件为 7 –8mA 电流。  

我们还检查了 X 射线,发现设备包括小和大的模具? 为什么有区别?有什么区别?  

支持需求:

  • 小尺寸芯片和大尺寸芯片之间有什么区别? 我们有 30%的小故障
  • 我们使用万用表测试 Vcc+引脚 8 和 Vcc-引脚 4 的芯片阻抗(从板上移除)、发现 Vcc+到 Vcc- 的良好和不良是 617-668 欧姆、Vcc-到 Vcc+的良好芯片是 1380-1900 欧姆;Vcc-到 Vcc+在坏芯片中是 M 欧姆。 Vcc+和 Vcc-的正常阻抗范围是多少

X 射线下的 RC4850 器件:

DC 代码和批号:(顶部是坏的,底部是好的)

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    这很可能与 2023年11月15日 上发出的产品变更通知有关。  

    产品变更通知

    RC4580 经过重新设计、并将晶圆厂更改为 RFAB、详情如下。 我们一直看到合同制造商在电路测试或 ICT 测试中的一种趋势、这种趋势是测量引脚的电阻、当他们看到差异时、就会将其视为故障。 通常情况下、这只是一个观察结果、即旧器件和新器件之间发生了变化、但不一定会导致应用电路问题。 新器件的设计使其满足或超过旧的器件规格。 在极少数情况下、更糟糕的情况下、我们会将任何规格更新为最差的规格。  

    您能否确认是否存在应用程序功能故障或这只是一个观察性差异?

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    对于其他功能、我们没有进行测试来进行验证。  

    背景是客户使用电流作为器件正常标志、如果它超出正常范围、所有其他电路都将复位。 在我们的数据表中、最大电流< 8mA。 因此、客户标准使用 7 –8mA、尽管我们的数据表最大值为–50mA。

    正如您提到的、新器件有一些规格比旧器件更差。 您能帮助澄清一下新晶圆厂的当前分布情况吗? 我们发现 70%处于 8mA 范围内、因此在我看来、新器件应该具有更多的分立式电流分布。 如果有任何其他规格受到影响、也请帮助确定。 客户工厂中有 1MU 待定库存。  

    我的支持需求:

    • 新的小型晶圆厂是新的 LBC9 晶圆厂、旧的小型晶圆厂是 MEX。 请帮助共享新器件的当前分配。  
    • 非常感谢您能分享数据表以外的其他更差规格
    • 我们何时会在数据表中更新这些规格。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    我们可以通过电子邮件进一步讨论。 我不是说任何规格都更差。 我们将许多器件过渡到新的晶圆厂和 罕见的我 nstance、任何转换后的器件的规格都变得更差、应该已经在产品数据表中进行了更新。 如果规格符合当前规格或更好、则不会更新、因为市面上目前存在新旧器件。 应该不会有这样的印象:一组规格现在比旧器件更差。 我们可以通过电子邮件进一步讨论。  

    此致、  
    Chris Featherstone