This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:麦克风输出放大

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570652/opa1678-microphone-output-amplification

器件型号:OPA1678


工具/软件:

您好、

想要放大 麦克风 AOM-5024L-HD-R AM 的输出、计划使用 OPA1678、并从数据表中获取了一些电路。以下电路将如何适用于麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我找到了您提到的麦克风的详细分析、可在此处找到:

    https://diymics.com/why-you-shouldnt-rely-on-microphone-plug-in-power/

    驻极体麦克风在麦克风设计中具有 JFET。 因此、您可以在仿真中使用 JFET 对麦克风进行建模。 这是我的 Tina TI 仿真图:

    e2e.ti.com/.../Electret-Example-_2D00_-autosave-25_2D00_09_2D00_26-07_5F00_37.TSC

    我没有麦克风的 Tina 仿真模型。 因此、我使用了我们的一个分立式 JFET 来组合仿真以演示电路的工作原理。 我使用 5V 作为 JFET 偏置。 对于您的麦克风、其额定电压为 3V、但上面的链接详细介绍了麦克风的偏置。 JFET 创建的交流电流 ID 与其直流电流 IDS(下面的 1.5mA) 不同)不同。 交流电流 Ids 流经反馈电阻器 R1 = 61.9k Ω、并在输出端产生电压。 增益由运算放大器反馈中的电阻器 R1 决定。 更高的电阻器可提供更高的增益。 这是对 JFET 增益的补充、该增益由麦克风内置 JFET 的 gm 或跨导决定。  

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Featherstone:

    感谢您分享信息。 我对麦克风有了更多的了解。 对于上述电路、我仍然有一些问题:

    1. 选择 CD 电容器的标准是什么?

    2. 由于我不熟悉模拟电路设计、因此发现 C1 和 R1 充当低通滤波器。 选择这些值的依据是什么?

    3. 如果麦克风的输出提供给反相端子、那么运算放大器输出将是 VIN 输入。 如果是、这是否意味着图像中显示的波形错误?

    4. 我的项目的目标是检测和分析远距离(80 米)车辆的声学特征。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    Chris 今天已经离开了、但我可以提供一些快速的答案。

    1) CD 电容器。与 RD 一起设置决定低频截止位置的极点、大约为 33Hz
    2) RD 和 R1 设置通带增益、C1 和 R1 确定高频极点。   
    3) 有 2 个反向;一个在 JFET ,第二个从 OPA 级。 因此、最终结果是通带内没有 180 相移。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的答复。 我计划使用麦克风构建相同的电路、一旦测试完成、如果我有任何疑问、我将返回给您。 谢谢你。

    此致

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    我撰写了一份详细的应用手册、其中涵盖了您可能认为有用的所有转角频率。 我的应用手册是同一个电路、但采用闭环可预测增益配置。 本应用手册中包含的信息将比您所需的信息更多、但希望它能提供一些见解。  

    JFE150 超低噪声前置放大器

    为了观察此电路中的反向、我在漏极处放置了一个标记。 下面您可以看到第一次反转发生在漏极、然后运算放大器再次设置为反相增益、使得输入和输出同相。  

    我最后一个回复中忘记提供 Tina TI 免费下载的链接。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、  

    Chris Featherstone