This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:其他具有更高输出的增强型芯片? 另一种对放大器进行下电上电的最佳实践?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120, TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1565762/tas2120-other-boosted-chips-with-higher-output-also-best-practice-to-power-cycle-amp

器件型号:TAS2120
主题中讨论的其他器件: TAS2320

工具/软件:

我们也许能够在我们的设计中使用该 TAS2120、但最好具有高输出以提供额外的余量。  我们的设计仅在不到 1 秒的时间内使用非常短的测试音调输出、但如果需要、理想情况下希望在 4 Ω 抽头下具有 15W 功率。  好奇我们是否可能考虑使用集成式升压转换器使用任何其他芯片?  我们一段时间不需要这些芯片、我意识到 TI 可能不想提供有关即将推出产品的任何预告信息、但我们使用 2120 进行测试时了解这一点会有所帮助。

可以考虑替代解决方案、但我们需要 I2S 输入、非常基本的 I2C、并且实际上不需要放大器中的任何 DSP 或“生物特征“。  我喜欢使用集成转换器来减少电路 BOM 和设计麻烦的想法。   

此外、我们的设计还需要严格的节能。  我们只需要大约 50-100ms 的音频输出时间间隔。  我们最初计划在不用于节能时对放大器进行下电上电或对其进行选通。   但是、对于放大器当前在关断模式下的使用情况、我们可以提出将放大器置于关断状态以避免任何音频伪影的最佳实践。  在使用量非常低的情况下、我们可能会完全关闭放大器、但在这里、我们再次希望确保在 I2S 输入和下电上电之间采用最佳策略、以确保不会出现音频伪影。   

或者要更加钝化、这些放大器的设计是否具有足够的软启动和延迟、以确保咔嗒声/砰砰声基本上不是问题?   

如果有所不同、我们可能会关闭任何升压电压斜升、并将芯片置于最大电压、以确保我们有可用于小型音频播放的最大功率。  我不确定这是否会带来差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    在我们当前的产品流水线中、我们有 TAS2320  可以提供 15W@1% PVDD+N、但它使用 15V 外部 THD 电源、这适合您吗? 同时、TAS2320 可以支持 H 类模式、因此考虑到器件效率、不建议始终使用最大电压。 对于小音频播放、与 H 类模式相比、最大电压不会产生影响。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的当前设计徘徊在 6V 至 7VDC 电源周围。  我们可以从技术上增大电压值、但会尝试平衡各种器件的电压需求。  如果我们必须为音频放大器提供 15V 电压、则 只需使用外部升压转换器、但却试图避免这种情况、因此询问是否有更高功率的 5V 选项存在轨道中的原因是什么?   

    如果有人可以在第一篇文章中谈论断电问题?  这将有助于在首次测试之前确定我们的策略。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    如果满足正确的上电和断电序列、所有这些数字放大器都可以理想地避免咔嗒声/砰砰声问题。 关于内部升压放大器器件、让我在内部进行进一步检查、看看是否有其他选项可满足您的请求。 BTW、 4 Ω 时的 15W 是必须的吗? 15W 输出功率的 THD + N 要求是什么? 1%或 10%? 或者、较低的输出功率是否也可以接受? 最低要求是什么? 感谢您的澄清和耐心。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您的答复。  我们可以在内部再次检查,但相信高达 5%的 THD + N 是完美的,我们的要求是接近 12W ,所以我们有一些 wiggle 在这个规格。  然而、如前所述、我们喜欢有一些余量。  如前所述、请记住、我们的音频突发只会发生 50-100ms。  这将不会是持续的音频、只是短暂的突发、并且不希望削波放大器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    感谢您的澄清。 如果 Vbat 电源电压可以为 6V 至 7V、则可以为 TAS2120 启用内部升压 2S 模式、在这种情况下、输出功率可能能够实现接近 15W @ 4 Ω 的负载和  5%的 THD + N 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    基本上、您可以 通过分别设置寄存器 06h 和 18h 来启用升压 2S 模式、如下所示。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    非常感谢您提供的信息!  我还是有点困惑,如果你能澄清.  根据规格、Vbat 不应超过 5.5V?  您是否要为 Vbat 提供 6-7V 电池?  或在 Vbat 时提供指定的 5.5V 电压、然后向 Vbat_sens 提供完整的 2S 电池电压、这将告诉音频芯片的电容器中有足够的电压?  从而增强输出?  显然、是否可以确保在满载条件下向 Vbat 提供 5.1A 的满额定电流?   

    如果我不在基地、请纠正我。  或者、如果数据表中有这方面的具体措辞、您能指出吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    2S 电池模式的详细说明如下:

    TAS2120 可以配置为用于不同的电池系统、例如单节串联 (1S) 锂离子电池 (2.5
    V 至 5.5V) 或 2 节串联 (2S) 电池 (4.7V 至 10V)。 当为该器件选择 2S 电池时、
    下图显示了连接 2S 电池的系统中的概念连接。 选择该模式
    对于 2S 电池供电、器件的 VBAT 引脚用于偏置内部块、需要供电
    由介于 3.0V 和 5.5V 之间的外部电源供电
    内部电池电压监测器需要切换到检测 VBAT_SNS 引脚上的电压、而不是
    默认在 VBAT 引脚上进行检测。 SEL_VBAT_MODE[1:0]用于配置内部电压监测和
    1S 或 2S 电池系统之间的器件配置。
    当 SEL_VBAT_MODE[1:0]设置为“10"(“(即(即 2S 运行模式)时、器件内部偏置电压需要
    将根据 VBAT_BIAS_SELx 寄存器进行配置。 可以从中心获取 VBAT 引脚电压
    抽头(即 2S 电池电压的一半)、VBAT_BIAS_SEL1 需要设置为高电平。 获得另一个 VBAT 电压
    配置、VBAT_BIAS_SEL1 应设置为低电平、并且适当的 VBAT_BIAS_SEL2 配置应
    选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    感谢您的详细回答。  我们一直在评估 TAS2120、并认为值得进行测试。  我想简单地解释一下我们需要做什么、以便了解您对控制策略的看法。  根据在第一篇文章中展开我的解释、我们每 5-10 秒只会发出一个非常简短 (50ms) 的音调、但仅在电路处于激活状态时发出。  大多数时候它什么都不做。  这是一种电池器件、因此电源管理很关键、还包括唤醒并提供所需音调的响应时间。   

    其中、我们会了解各种“关闭“模式、以及关闭时的功耗看起来很高。  但我想问一下各种 SDZ 模式。  我们最初认为、我们必须对放大器进行功率门控以降低功耗、但在软件方面似乎也一样好、更容易。  我们希望尽可能在关断期间保留 AMP 中的任何寄存器设置。  如果没有、我们是否必须在每次上电时通过 I2C 重置它们?  我看到 SDZ “仅限软关机“而未重置?  您能说明这是什么吗?   

    如果你有一个更好的方法,我们都耳朵!  基本上、我们需要唤醒放大器、发出 50ms 的音调、然后立即恢复睡眠状态、但更喜欢保持寄存器设置。  但是、最好是在发出任何音频音频之前重新发送所有 I2C 寄存器设置、以确认它们是否确实设置了?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad

    我们有一个长假期,直到 10 月 8 日,我会调查你的问题,并在假期后回来给你。 感谢您的耐心。