This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:空闲电流和变化

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566660/tas5828m-idle-current-and-variation

器件型号:TAS5828M


工具/软件:

尊敬的团队:

我使用参考设计中指定的输出 LC 滤波器、PVDD 设置为 19V 、开关频率为 384kHz 。
我想知道这些条件下的空闲电流、因此我通过此论坛搜索了、找到了以下主题:

TAS5825M:TAS5825M 空闲电流 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

我想请求两件事。

1. 是否可以为 TAS5828M 提供类似的图表?

2. 空闲电流的变化百分比是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:

    请问您使用的 LC 滤波器值是多少? TAS5828M 还采用哪种调制模式? BD、1SPW 还是混合? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    感谢您的提问。

    我使用的值和调制如下:


    L:10 μ H
    C:0.68 μ F
    调制:BD

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面找到了应用报告。
    https://www.ti.com/lit/an/slaa836/slaa836.pdf

    根据该报告、它指出流过电感器 (L) 的纹波电流在总空闲电流中的占比最大。
    换句话说、我知道输出电感的变化导致了大部分空闲电流变化。

    除了输出电感器外、内是否有任何内部元件 TAS5828M 许多因素 PVDD 空闲电流

    如果是、请告诉我:

    • 哪些器件对空闲电流有重大影响;以及

    • 什么样的 参数变化(容差或波动) 我们应该从他们那里得到什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki-San:

    空闲电流取决于 LC 值、调制模式(PWM 占空比)和 PWM 频率。 基本上、如果 LC 滤波器、调制模式和 PWM 频率相同、TAS58xx 器件都具有非常接近的空闲电流。 关于参数变化、我将进一步调查并在下周初回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    您是否能够识别 IC 本身的变化特征?
    如果您能在信息可用后分享、我将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Noriyuki-San:

    我们有一个漫长的假期,直到 10 月 8 日,我正在检查验证团队,并将在假期后回来给你。 感谢您的耐心。