This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:电平计输出寄存器地址

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570285/tas3251-level-meter-output-register-address

部件号:TAS3251


工具/软件:

在第 7.5.1 节和 7.5.2.10 节中、数据表中提到了“电平计“(随附了屏幕截图)

然而、我看不到实际的寄存器地址可以:

  1. 读取液位计。   
  2. 为 α 值。

您能否提供这些地点的地址?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    遗憾的是、此器件不支持此特性、我将把此特性添加到勘误表中、删除数据表中提及此特性的内容。

    给您带来不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么、是否无法从该芯片中获取信号电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    我在 DSP 存储器映射中找不到任何会在输出级别存储数据的内容。 本周晚些时候、我正在等待一些全新的 EVM 送达、看看是否可以在另一个寄存器中找到类似的功能。  

    此致、

    Sebastian