This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:电路参考相关 OPA1622

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571775/opa1622-circuit-review-about-opa1622

器件型号:OPA1622
主题: LM27762 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户将 OPA1622 用于其音频驱动程序应用、

1.请帮助检查原理图是否正常。

2.可以将 OPA1622 的散热焊盘连接到 GND 吗?

3、是否可以使用该电路驱动 300 欧姆负载和+–5 伏电源?

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我正在调查这个问题、但我在 Tina 仿真中遇到了问题。 您可以在下面看到所有放大器都被标出。 我不确定我是否了解第二放大器(U2 在我的仿真中)的用途。 您在我的人际关系中看到了错误吗?

    [quote userid=“44084" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571775/opa1622-circuit-review-about-opa1622 我们可以将 OPA1622 的散热焊盘连接到 GND 吗?

    散热焊盘需要连接至最大负电势。  

    [quote userid=“44084" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571775/opa1622-circuit-review-about-opa1622 我们是否可以使用该电路以+–5V 的电源驱动 300 欧姆的负载?

    因此可以使用 300 欧姆的负载。 负载所需的功率是多少? 这是用于耳机吗?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.无法理解 第二个 AMP 的用途。

    2.可以、但 OPA1622 在大多数情况下非常凉爽。

    3、容易。 我的 DIY 解决方案使用 LM27762 和 OPA1622(一个 27762 对应一个 OPA1622 并联连接)、 该解决方案在我的耳机中具有良好的性能、从 32 Ω 到 300 Ω 不等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    客户是否打算设计并联放大器输出驱动来实现更高的输出功率? 请参阅有关此配置的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa352/sboa352.pdf?ts = 1759254514220

    如果这样做的目标是我可以帮助进行仿真、并使用 OPA1622 修复其原理图。

    此致、  

    Chris Featherstone