This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078 在刻录后出现故障

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572217/mc33078-mc33078-failure-after-burn-in

部件号:MC33078


工具/软件:

大家好:

如果 U12、U13 或 U14 的任何输出出现故障、音频电路将出现故障(无音频输出)。
这通常在器件老化大约四小时后发生。
发生这种情况时、运算放大器会变热、在引脚 8 和 4 之间测得的阻抗仅为 275 欧姆。 (通常为 8.5 兆欧)
我不明白这个电路设计会出现什么问题。 我没有在运算放大器输入或输出端测量到任何异常电压或浪涌电流。 此 MC33078 是否不适合与 DAC (AK4458) 一起使用?
有人能帮我吗?e2e.ti.com/.../2451.DAC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我可以协助您的查询。  

    MC33078 不适合与 DAC (AK4458) 一起使用

    使用 MC33078 时不会出现任何问题。 根据我在网上找到的信息、这可能只是一个组件值修复、可以解决您观察到的问题。  

    我找到了一些有助于调试问题的信息。 从该技术文档 DAC 的第 12 页有一条注释:

    •  附注 14. 关于负载电阻、交流负载为带有直流切断电容器的 2k Ω(min)(图 83)。 没有直流切断电容器时的直流负载为 3.5k Ω(min)(图 83)。 负载电阻值以接地为基准。 模拟特性对连接到输出引脚的容性负载敏感。 因此、必须尽可能减小容性负载。

    运算放大器可能会因以下原因而烧毁:

    1. 共模违例/直流电流争用。 如果施加到运算放大器输入端的 DAC 共模电压偏离运算放大器的绝对最大共模、则会发生这种情况。  
    2. DAC 下游在直流耦合时需要 3.5k Ω 或更大的直流负载、即 DAC 输出和运算放大器之间没有直流阻断电容器。 如果直流负载过低、则 DAC 和运算放大器可能会相互战斗、这可能导致意外的直流电流会使运算放大器升温。  
    3. 如果在上电期间 DAC 的共模电压超出运算放大器的电源轨、电源时序也可能会带来问题。 运算放大器的输入或输出级可能被驱动到绝对最大值条件之外、从而造成损坏。  

    调试步骤:

    1. 在上电和正常运行期间、检查运算放大器引脚上的共模电压。  
    2. 在上电和正常运行期间、检查 DAC 输出端的共模电压。  
    3. 尝试在 DAC 的输出端和运算放大器之间使用直流阻断电容器 (1 μ F)、以确保没有意外的直流电流流动、从而导致运算放大器可能损坏。  
    4. 或者、确保 等效 如果无法使用直流阻断电容器来确保设计符合 DAC 的要求、则直流负载电阻为 3.5k Ω 或更大。 有关直流耦合时的示例阻抗、请参阅 DAC 数据表的第 86 页。  
    5. 验证电源时序和电压

    希望这些信息有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone