This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:在远程模式下、输出端口会发出嘈杂的声音。

Guru**** 2925270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571864/tlv320aic3105-in-remote-mode-heard-a-noisy-sound-at-the-output-port

器件型号:TLV320AIC3105


工具/软件:

尊敬的先生:

客户 发现、在通过 I2S 信号输入和远程模式测试 TLV320AIC3105 时、他们会在输出端口听到嘈杂的声音。

在查看原理图和寄存器设置后、您能否提供一些注释? 谢谢!

TLV320AIC3105 寄存器设置: e2e.ti.com/.../TLV320AIC3105IRHBR-REMOTE-MODE-Audio.xls

TLV320AIC3105 原理图:  

TLV320AIC3105 噪声声波形:

TLV320AIC3105 输出波形。 (当系统电源准备就绪,但尚未为 TLV320AIC3105 供电时。)

TLV320AIC3105 输出波形。 (当系统电源提供给 TLV320AIC3105 时。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    编解码器断电与编解码器通电之间的 RMS 差异是多少  和  已配置。 如果器件上电但未配置、则输出引脚没有保持低电平、因此可以在系统中拾取噪声。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户在调整 TLV320AIC3105 寄存器设置后注意到噪声。

    您可以帮助查看寄存器设置吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    寄存器设置没有出现任何问题。 不过、我仍然无法判断此噪声是否超出规格范围。 我们不提供空闲噪声规格。

    客户能否测量动态范围/SNR 并与数据表规格进行比较? 务必要查看噪声是否符合规格要求。

    此致、
    Jeff McPherson