This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:can't 从 PCM2706+PCM5102 组合获取音频输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM2706, PCM5102A, OPA1622, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571996/pcm2706c-can-t-get-audio-output-from-pcm2706-pcm5102-combination

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件:OPA1622、PCM5102 、PCM2706、PCM5102A

工具/软件:

您好、专家、

很抱歉困扰您这个问题。  

我目前正在研究基于 PCM2706/PCM5102 和 OPA1622 的个人音频器件的早期版本。 但现在、我遇到了两个设备的音频输出问题。 我 在 PCM2706 音频和 PCM5102 模拟输出接口上都听不到任何声音。

我附上 USB 音频接口的原理图、欢迎您提出任何建议和意见。  

我尚未在 PCM2706C 模拟接口上设置标签、但我使用连接此输出 接口和放大器的导线、无输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多信息:

    1.系统可以识别 USB 设备,但我不确定它是否正常工作。

    2.可以在引脚上看到正确的 I2S 数据

    3.插针设置:

    - FLT =低电平

    - DEMP=低

    -XSMT=高

    FMT=低电平

    PCM5102A 引脚 18 无电压、预期值为~1.8V

    PCM5102A 引脚 2 至 4 电荷泵无电压、–1.6~–1.8V 除外

    6、已更换 PCM5102A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    总的来说、原理图似乎可以、我将电荷泵和 AVDD 的电源分开、并在引脚上放置自己的电容器。 此外 、我还会为 I2S 添加 22 到 100 个 sereis 电阻器、 但这些电阻器不会导致该问题。

    如果您在 VNEG(–3.3V) 和 LDO 引脚上看不到正确的电压、我怀疑您的 CLKS 不正确。 由于您的 FMT=LOW ,设备需要接收  I2S 格式,因此请确保您在 I2S 线路上发送的格式正确。 即使您看到 CLKS、它可能不是正确的时钟。 确保它们 与 图 15 完全匹配。 I2S 音频数据格式。

    如果格式正常、请检查 I2S CLKS 的实际频率。

    SCK 与 FS 之间的关系应 符合 表 3。 音频相关时钟的系统主时钟输入。

    接下来、  您必须检查 fs 和 bck 的值、它们 必须 满足以下公式;  

    BCLK =通道数 *通道 深度 * Fs

    # of Ch.在本例中为 2、Ch 深度为 16、24 或 32  

    如果您仍有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    感谢您对我的问题的帮助。

    BCLK= 2.82MHz

    11.29MHz

    LRCK=44.1kHz

     Ch = 2 且 Ch 深度= 16 位

    此类测试结果与我的其他工作设备相匹配。 我认为根本问题应该是 PCM5102 ... 该问题可能是由 PCB 引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、如果您在我们的 PCB 上使用、它是经过良好验证的。 通常、问题与 44.1kHz 的时钟和 16 位 BCK 应为 1.41MHz 有关。

    此致、

    Arash