This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:线路输入 Micbias 连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572291/pcm6240-q1-line-input-micbias-connection

器件型号:PCM6240-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户方面有一个咨询。 如果客户使用 PCM6240 进行线路输入、他们应该如何处理 PCM6240 的 Micbias 引脚?

您能帮我们分享一下有关这方面的评论吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    如果未使用、Micbias 可以保持悬空。

    此致、

    Garret