This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C 技术咨询

Guru**** 2940210 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572469/pcm2900c-pcm2900c-technical-inquiry

部件号:PCM2900C


工具/软件:

尊敬的所有人:

我们公司希望开发 AUX-USB 设备、尝试由 PCM2900C 进行审查。

对该项有两个问题、如下所示。

1.在数据表上检查它似乎是操作硬件基础,没有单独的固件。 这是正确的吗?  

如果需要固件、请帮助检查如何配置开发环境。 

2.
支持哪个版本的 UAC(USB 音频类)? (预计为 1.0、因为它看起来仅支持 USB 全速。)
如果没有、请告诉我。




谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jongsoon、

    1) 无需固件。 该器件与 USB1.1 在出厂阶段保持兼容

    2) USB 向后兼容,因此它可以在 USB 2.0 或 3.0 系统上工作,但只有 USB 1.1 功能可用。

    此致、
    Jeff McPherson