This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:QverCurrent 保护

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571570/tpa2015d1-qvercurrent-protection

器件型号:TPA2015D1


工具/软件:

您好、

在 TPA20154D1 中、当音量增大时、Vout 输出电压会暂时降至 0V。 检查其他引脚时、观察到以下现象。 这是否意味着过流保护功能已激活、然后自动恢复?

  1. 在 SW 引脚上的开关暂时停止、PVDD 电压从 5.5V 降至 5V(PVDD 和 PVOUT 通过电路模式连接)。

  2. VBAT 引脚未显示压降。

  3. Vin 引脚暂时失去其振幅并稳定在中电位。

  4. Vout 引脚暂时失去其振幅并降至 0V。

  5. 上述“临时“条件大约在 5 毫秒后恢复。


    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将之前的波形附加在一起。 粉色:PVDD、绿色:VBAT、黄色:VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎真的开始了保护功能、放大器会自动恢复。 您还可以检查器件是否会发热、因为它还可能具有过热保护。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用热像仪进行检查时、温度低于 40°C。 因此、我得出结论、激活的不是热保护、而是过流保护功能。

    非常感谢。