This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:ALC245 音频编解码器更换建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571330/tlv320aic3106-alc245-audio-codec-replacement-recommendation

器件型号:TLV320AIC3106
主题:TLV320AIC3110 中讨论的其他器件

工具/软件:

HII、

我们目前正在使用 TLV320AIC3106IRGZT 作为的替代产品 ALC245 直流/直流编解码器。

您能否推荐符合或超过 TLV320AIC3106IRGZT 性能和功能集的任何合适替代产品或等效音频编解码器 IC?

我们非常感谢您提供的技术建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    这取决于您的具体要求。 我们没有任何性能更好的直接替代产品。 我们的许多较新的编解码器(即 TAC5x12)体积更小、并且具有相同数量的 ADC 和 DAC 通道、性能更高。 但是、其区别在于 AIC3106 支持 10 个输入和 7 个输出、而 TAC5x12 仅支持 2 个输入和 2 个输出、因此它实际上取决于所需的输入/输出数量。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢 AIC3106 的信息。 我现在正在寻找 Realtek ALC245 的类似替换器件(用于我们的器件)。 您能帮助我找到符合以下条件的器件或家庭吗?

    • 音频性能、
    • 具有相当数量的 I/O 通道(或至少对于我们的用例而言足够了)。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您能否在此处描述 ALC245 的关键规格? 此外、请提供您的用例所需的输入和输出数量。 这些将帮助我提供最佳的建议。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    请查看随附的当前设计中使用的音频编解码器方框图。

    在此设计中、使用了两个单独的音频插孔:一个用于耳机、另一个用于麦克风。

    对于我们的预期用例、我们计划使用单个组合式耳机+麦克风插孔来简化这一点。

    如果有更适合此应用的编解码器、我们将不胜感激。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您提供方框图。 如果这些是您唯一的 I/O 要求、我会推荐使用  驱动工具、您需要一个带有立体声 D 类放大器/扬声器驱动器的编解码器。 与 3106 相比、此器件具有更少的 I/O 和略低的 SNR 性能、但具有您需要的所有功能:单声道麦克风输入、耳机检测、耳机输出和立体声扬声器放大器。

    另一个选项是 TLV320AIC3111、它具有与 3110 相同的引脚排列和规格、但如果需要、它通过片上 miniDSP 增加了处理能力。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的推荐。

    我根据我们的 I/O 要求附加了 TLV320AIC3101/3111 的方框图。 请注意、MCLK 在我们的设计中由外部提供。 您能回顾一下图表、告诉我是否需要进行任何更改或改进吗?

    期待您的反馈。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    “你听我说。“

    此致、

    Garret