This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:该应用程序不会在 PPC3 中显示为一个选项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251-SW, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571495/tas3251evm-app-does-not-show-up-as-an-option-in-ppc3

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251、TAS3251-SW

工具/软件:

你好

点击一些链接后、我手动安装了提供的应用、但它仍然不会在 PPC3 中显示为选项。 我在不同的机器上尝试了相同的结果。 任何指导都将非常感谢、我一定会遗漏一些简单的东西。 安装本身似乎没有问题、或者至少没有报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以访问以下链接: https://www.ti.com/secureresources/TAS3251-SW ?

    如果出现表单、则您无权访问。 请填写并提交表单。 这样您就可以访问 TAS3251 PPC3 应用。 :)  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知让我们可以使用 TAS3251-SW、很遗憾我有延迟的回复、再次谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 如果您需要任何进一步的支持、请联系我们! 我继续、将此主题移至“已关闭“状态。  

    此致、
    Sydney Northcutt