This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:Fsw=384K 时具有 L 和 C 容差的砰砰声

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572686/tas6424e-q1-pop-with-l-c-tolerance-at-fsw-384k

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》

工具/软件:

   ?使用 AP555 A 加权滤波器,在直流偏移设置开始时,由于两个 L&C 公差,所以   C2 将>30mV ,Fsw=384k,关于 LC 滤波器,L=10u(Tolerance=10%),C=1u(Tolerance=3%),因为这两个 L&C 公差,所以 C2 将>30m,L1=97u,L1=9.51u,L1u 视点是、L1=10.51u

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及如何改善结果? 谢谢 U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处需要解决的几个问题:

    1.砰砰声的测量标准不是 A 加权滤波器。 要使用的更接近过滤器是 APx555 的 CCIR-2k 过滤器。 但请记住、 仅靠 APx555 滤波器无法满足砰砰声测量标准。 更重要的问题是、您是否确实听到了扬声器发出的砰砰声?  

    2.我不确定这些波形在示波器中是什么,您能指定吗? 这两种情况看起来都不像从输出端测得的砰砰声。 它也真的很模糊,很难看到数字。

    3.不,具有该容差的 LC 滤波器不会是问题。 我们的 EVM 实际使用容差为+–20%的电感器和容差为+–10%的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有方法可以缓慢地将 PWM 占空比的起始 值从 0%控制到 50%以减小 CH+/-之间的差值?

    我们可以设置寄存器使刚开始建立DC偏置电压时的PWM 占空比从0慢慢逐渐变成50 的方法以减少最终输出的瞬时电压偏差吗也就是每次少充一会电使其压差变小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TAS6424 器件上没有这个函数。  

    Elise