This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:芯片如何决定线路输出模式还是耳机输出模式?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1569965/tad5242-how-does-the-chip-decide-between-line-out-or-headphones-out-mode

器件型号:TAD5242
主题中讨论的其他器件: TAC5212

工具/软件:

您好:

我打算使用该芯片驱动可以是耳机或线路输出的负载。 因此、我打算使用 MD5 =低电平且 MD4 =高电平的模式。

我有 3 个问题:

问题 1: 芯片如何知道负载类型? 如果负载从一种类型变为另一种类型、会产生什么后果?

问题 2: 您能否提供此模式与立体声插孔连接器的连接示例、该接口不是您所知道的差分接口?

问题 3 如果此芯片仅使用线路输出模式连接(又名  MD5 = 高电平、MD4 =低电平)、则当连接 100R 负载时会发生什么情况?  

非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu、

    有一个可 检测负载阻抗的内部电阻梯、600 欧姆标记是阈值。 HP 或 LO 有自己的典型阻抗、连接的负载  将与该阈值进行比较。

    由于 线路输出负载是最小 600 欧姆的规格、因此如果线路输出器件具有 100 欧姆阻抗、它将不会作为 LO 工作。

    用户指南中的图 4-7.(TAD5242 EVM 主 DUT 原理图具有包含所有可能跳线连接的原理图、这些跳线连接对于了解不同配置连接的方式非常有用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、但我需要更多详细信息。

    问题 1:  请在哪里介绍该电阻梯和检测机制? 是否有任何应用手册或专用文档?

    如果检测到外部阻抗、则必须向负载发出某种信号以进行分析。 这是什么时候发生的? 开机或持续开机时? 我需要这些详细信息、因为可以连接到这种 DAC 的负载可能不是永久连接的(例如移除或重新插入耳机)

    问题 2: 评估板使用 4 极迷你插孔连接器、这不是音频行业的标准版本。 标准插孔 有 3 个引脚。  请使用 3 极插孔连接器在支持线路/耳机的两种模式下连接 DAC、您有何建议?  

    问题 3 当你说“它根本不会作为 LO 工作“,你到底是什么意思? 我的问题是:如果 DAC 配置为给定的模式(例如耳机),当从另一个类别的负载被连接时会发生什么情况(这里它将是线)。 是否静默? DAC 是否关闭? 或者、DAC 是否仍在运行、但功率有限或电平有限、或者会增加 THD 等...

    同样、这些问题是因为该芯片的文档制作不佳。 数据表中肯定缺少每种模式下允许的真值表。

    非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathiue、

    我们没有任何关于 输出负载的应用手册。 但是、我们有适用于 HP Detection (SLAAEG7) 的应用手册。 我实际上提到的电阻梯用于耳机检测。

    就负载而言、这不像连接负载、IC 可以测量 阻抗。  用户 首先将器件配置为作为线路输出或 HP 负载连接。 …配置后、运算放大器会进行一些内部配置、例如补偿、驱动能力或 I ² C 将更改。 因此、当配置为 LO 时、 它会针对 600 欧姆及以上的负载进行优化。 使用相同的令牌、一旦针对 HP 进行了配置、运算放大器就会针对 8 到 550 的负载进行优化。  对于针对一种负载配置进行优化但连接 另一个负载时、我没有任何数据点。  数据表仅保证 给定配置和相应负载的规格。  我希望一些参数、例如 THD + N、甚至电流限制会受到影响(如果达到电流限制,输出将关断)   

    4 针 CTIA 用于耳机套件 (HP+MIC)、第 4 个终端用于麦克风、 应用手册 对此进行了讨论。 如果将一个 3 针 HP 插孔连接到该插孔、则 HP 仍可以正常工作。

    顺便说一下、如果您转到 TAC5212 等姊妹器件的产品页面、可以看到此系列器件的许多不同应用手册。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、

    您说的是、阻抗选择完全通过 MDx 引脚进行配置。 还可以... 但是,那么 MD4 = high 和 MD5 = low 的模式又如何呢?它是等位的,以便与线路输出和耳机输出兼容?

    我已经查看了 TAD52xx 和 TAC52xx 系列的姐妹/母亲/兄弟芯片的文档、它们都同样缺乏文档。 所以我对这些模式仍然感到困惑和困惑。

    顺便说一下、4 针插孔连接器在音频中有另一个引脚、不涉及单声道麦克风输入。 音频的 4 引脚插孔引脚排列有 2 个引脚(左侧)和 2 个引脚(右侧)、可实现悬空的差分连接。 这通常用于高端耳机 DAC 或放大器。

    虽然 Q3 现在已回答、但恐怕我得说 Q1 和 Q2 没有完全回答。 让我们重新设计它们:

    问题 1:  MD4 = HIGH 和 MD5 = LOW 的模式如何工作? (提供尽可能多的细节)

    问题 2: 在这种模式下(差分)、我们如何连接 3 极插孔连接器(单端)?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    Arash 今天已下班、  明天可以查看您的回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu

    问题 1: 芯片如何知道负载类型? 如果负载从一种类型变为另一种类型、会产生什么后果? (MD4 = high 和 MD5 = low 的模式如何工作?)  

    我可以为您提供的最佳答案是: 设备无法识别 负载、  您可以将设备配置 为在 您的预期  负载下以最佳状态运行。 因此、您可以将其配置为适合 8 到 550 或大于 600 的负载 、但设备将不知道您连接到它的内容。 通过设置 MD4 和 MD5、可以将设备配置为 diff、SE、 用于 LO 或 HP 负载。   我没有更多可以共享或添加的信息。

    问题 2: 在这种模式下(差分)、我们如何连接 3 极插孔连接器(单端)?

    您可以将其中一个差分信号 (OUT1P) 连接 到尖端、另一个信号 (OUT1M) 连接到套管、环(中间引脚)可以连接到任何东西(例如接地)。 它将是单声道输出。

     此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    虽然我当然可以理解您对 MD5 MD4 模式 0、2 和 3 的答案、但我不敢坚持要求、但您的答案不能涵盖数据表声称“差分输出;接收器/耳机负载或线路输出“的模式 1。 这里的重要字是“OR",“,它、它往往表示在此模式 VS 模式 0/2/3 上有很大不同的含义。 此模式看起来与两者都兼容、对于性能下降和/或此模式的特定限制没有提及。 您能否请咨询设计团队?

    非常感谢

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    我已要求设计团队添加他们可以提供的任何其他评论。 我一听到他们的声音,就会让你知道。 我想这将是下周中旬。

    此致、

    Arash