This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:系数交换标志

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571027/tas3251-coefficient-swap-flag

部件号:TAS3251


工具/软件:

数据表中提到的交换寄存器似乎与生成的配置文件中的寄存器不同。 数据表是否错误? 或者我遗漏了一些东西。  

以下来自 cfg 文件:

#swap 命令 
宽 94 00 00
宽 94 7f 8c
W 94 00 23
W 94 14 00
W 94 15 00
W 94 16 00
W94 17 01.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    数据表中似乎有一个拼写错误、但我想 使用 TAS3251EVM 进行确认。  我手头上没有任何未经修改的,但新鲜的应该在本周结束时到达。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sia:

    数据表示例脚本中的交换寄存器确实不正确。 请遵循 cfg 文件中的 swap 命令。

    此致、

    Sebastian