This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:PCM4220PFB 时钟查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572619/pcm4220-pcm4220pfb-clock-query

器件型号:PCM4220


工具/软件:

你好

主时钟 (MCKI) 和 DSP 时钟是否可以使用未进行相位链接的不同时钟源?

MCKI 将是来自低功耗、低抖动 MEMS 振荡器的 12.8MHz。

DSP 将通过 I2S 与 PCM4220 通信。 DSP 具有自己的 25.6MHz MEMS 振荡器。  

评估卡有一个 D 型触发器来对时钟进行分频、但我担心这不符合 40ps 抖动要求。  

我不太热衷于使用可编程 PLL、因为最终的时钟解决方案需要简单、无配置且具有低功耗。  

ADC 本底噪声是否可以接受来自两个不同源的时钟?  

转换是否会拾取来自不同来源的时钟造成的伪影?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    我们的一位专家正在 研究这一主题、并将很快做出回应。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    如果 DSP 时钟(产生 MCLK、LRCLK 和 BCLK)较低的衍生源是异步的、则 ADC 不会锁定到时钟以进行正确记录。 最好的情况是、记录中会出现 idletones 或 posts、本底噪声会增加。

    避免两个独立的时钟源。