This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AEYFFR

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571490/ts3a226ae-ts3a226aeyffr

器件型号:TS3A226AE


工具/软件:

我无法让麦克风可靠工作。 如果我插入并拔下耳机插孔、它可能工作 4/10 次。 随附的是原理图。 扬声器工作正常、但我认为在 TS3A226AEYFFR 上实施了错误的内容。 有什么想法吗?

另外、我必须将麦克风调至 100%的音量、才能获得正常的麦克风输入音量。 在 Windows 中的操作系统麦克风测试实用程序上、当我将麦克风音量调至 100%时、它会在大约 36 处记录麦克风。 在插入电源并实际工作的情况下就是这种情况。 在其他 6/10 次中、它不会在麦克风测试实用程序中注册任何内容。  

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    使用 TS3A226AE 时、没有什么特别之处。  

    确保 VDD 引脚具有稳定的 3.3V 电源。

    2.检验 Ring2 和套管针脚的物理连通性。

    这些步骤将有助于确定问题是板级连接问题(例如,焊接)还是检测逻辑故障

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 是稳定的。 该问题与所有 5 个电路板组件都一致。 请参阅下面的屏幕截图:

    我认为它与我正在使用的检测逻辑有关、但没有什么东西会被卡住。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    首先、通过探测使能引脚、检查插孔检测是否正常工作。 在插入之前、将 10k 下拉电阻器连接到使能引脚、这样应该会将引脚电压保持在 0V。 插入插孔后、这应该会导致开关断开、并允许使能引脚的电压上升到 3.3V。 此测试旨在确保器件遵循预期行为。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C133 上连接了一个 10k 下拉电阻器。 未插入耳机插孔时、会得到大约 15mV 的电压、插入耳机插孔时、会获得大约 30mV 的电压、因此这似乎是问题所在。 在插入后、我需要更改什么才能使此使能恢复高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我按原样使用原理图时(没有在 C133 上添加额外的下拉电阻)、仅使用板上的器件、使能引脚即可正常工作。 它在插入前使用 R62 的下拉电阻、然后在插入后使用 R41 的上拉电阻。 这会导致插入前为 0V、插入后为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    15mV/30mV 读数确认使能线路处于悬空状态、这意味着它与接地或电源没有牢固连接。 电路似乎无法解读这些“中间电压“、并且其行为与此类似。 如下图所示、MICBIAS 电压来自音频编解码器、经过外部上拉电阻器 (R_bias)(通常为 2.2k)、并直接连接到 TS3A226AE 的 MICP 引脚。 尝试看看这是否能解决您遇到的问题。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我向最初连接的电路添加了一个额外的 10k 下拉电阻时、我只看到了 15mV/30mV。 如果我不这么做、只需使用我的 PCB 进行设计、就能在 0V 和 3.3V 之间正确转换。 这似乎正常工作。 您可以看到、我的 VBISA 电路非常接近您提供的电路。 如果您认为这是个问题、我确实可以拿出任何额外的 4.7uF 电容器和 1.2k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    是的、移除额外的 4.7µF 电容器、 这可能 是导致体积较小的原因。 额外的电阻器的阻值不是主要问题、但如果功能仍然是一个问题、那么也要将其移除。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C134 无疑有助于降低音量。  现在、我将返回到测试使能引脚。 当插入耳机插孔时、我确实会得到一个转换、但这是一个很长的转换。 请参阅 随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    尝试移除额外的电阻器、看看这样是否可以解决耳机插孔的长转换问题。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎没有什么帮助。 在麦克风工作之前、耳机插头插入了 4 次。

    此外、示波器显示在 1.58 秒内从 0V 转换到 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    PENABLE 中是否有电容器、这可能是您看到此斜升的原因? 如果 PENABLE 中存在电容器、请尝试减小其尺寸。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了加快转换速度、我对 R41 设置了 10k、对 C133 设置了 0.047uf、对 R62 设置了 1k。 这导致操作系统识别麦克风 10/10 次。