This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:器件是否可以在 I2S、fs = 11.025kHz 下工作?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574070/pcm1865-can-the-device-work-at-i2s-fs-11-025khz

器件型号:PCM1865


工具/软件:

你好、团队

您能否确认 器件是否可以在 I2S、fs = 11.025kHz 下工作?

如果它能在条件下工作、您能告诉寄存器设置的示例吗?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    我认为这在技术上是可行的、但需要外部 MCK、手动 PLL 配置(请参阅数据表的第 45 页)、并且音频性能尚未使用此 FS 进行测试、因此器件可能无法按照数据表规格运行。

    您计划使用的 MCK 频率是多少? 这是手动计算 PLL 系数所必需的。

    此致、

    Garret