This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:MIC 与 DAC 的连接、适用于仪表组应用、可实现免提 ro 24V 系统

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1, PCM3120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567619/pcm6020-q1-mic-interfacing-with-dac-for-instrument-cluster-applicationf-ro-24v-system-for-hands-free

器件型号:PCM6020-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM3120-Q1

工具/软件:

尊敬的团队、我们需要将 MIC 连接到系统、以实现仪表盘的免提应用 。 请告诉我合适的 IC。 一些常见应用。 但也需要检查单通道 IC。 附件是我们的麦克风和接口布置。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    PCM6020-Q1 很适用。 但是、对于麦克风等低电平信号、我会推荐使用 PCM3120-Q1、因为它对于低电平信号具有更好的性能。

    此致、
    Jeff McPherson