This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:应用程序问题。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574447/tlv320dac3101-application-issues

器件型号:TLV320DAC3101


工具/软件:

尊敬的团队:

使用 TLV320DAC3101IRHBT 、

目前、DAC 左右通道的使用(如下图所示)相当于连接四个功率放大器。 需要确认这种使用是否可行? 或者、您是否有任何推荐的解决方案?

 e2e.ti.com/.../AUDIO_2D00_XMOS_2D00_V20_2D00_250928_2D00_0930.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在我们的 EVM 上、我们通常将 xMOS 或 TAS1020 IC 与我们的 DAC 和放大器配合使用  、因此上述方法是可行的。  SPK 输出引脚需要最小 8 欧姆的负载、HP 引脚需要最小 16 欧姆的负载。 您始终可以参考产品页面中的用户指南以获取原理图参考。

    我 要在 I2S 信号上添加 22 至 100 Ω 串联电阻、并通过电容将任何未使用的模拟输入引脚接地。

    如果 您有兴趣、也可以参阅   SLVA689–2015 年 2 月  I2C 总线上拉电阻计算  

    此致、

    Arash