This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:我可以让未使用的输出功率支持引脚悬空吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574166/pcm2912a-can-i-leave-unused-output-power-suppies-pins-floating

器件型号:PCM2912A


工具/软件:

尊敬的所有人:

我将为基于 MEMS 麦克风的微型器件实施 PCM2912A。 我想使用 MBIAS 输出为麦克风供电。  我的设计中未使用 VOUTL、VOUTL、VCCL、VCCR、VCCA 和 VCCP 等内部生成的电源信号。 我可以将它们保持未连接状态(悬空)吗? 实际上、我想节省 PCB 上的位置、也不想在这些引脚上放置电容器。 可能吗?

谢谢!

Hulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hulu、

    即使不使用 VCCL、VCCR、VCCA 和 VCCP、也必须使用电容器将其去耦至适当的接地端。 请参阅数据表第 23 页:

    如果需要、VOUTL 和 VOUTR 可以保持未连接状态。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Garret 为您的快速回复!

    此致、

    Hulu