This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:MIC 与 DAC 的连接、适用于仪表组应用、可实现免提 ro 24V 系统

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1, PCM3120-Q1, TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1567619/pcm6020-q1-mic-interfacing-with-dac-for-instrument-cluster-applicationf-ro-24v-system-for-hands-free

器件型号:PCM6020-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM3120-Q1

工具/软件:

尊敬的团队、我们需要将 MIC 连接到系统、以实现仪表盘的免提应用 。 请告诉我合适的 IC。 一些常见应用。 但也需要检查单通道 IC。 附件是我们的麦克风和接口布置。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    PCM6020-Q1 很适用。 但是、对于麦克风等低电平信号、我会推荐使用 PCM3120-Q1、因为它对于低电平信号具有更好的性能。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于代替 PCM3120-Q1 的任何单通道 IC。

    2.这是第二个问题,我有一个音频放大器输出,用于监控 Chimes。 您能否建议将哪个放大器输出提供给 PCM3120 的一个通道的任何电路。 对于车辆中的蜂鸣声、放大器输出最高可达 2 至 3W。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您选择了哪一个放大器? 只要电压低于 2Vrms 差分电压、PCM3120-Q1 就可以进行精细测量。 ADC 可以并联到扬声器负载。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    1.我有两个要求一个麦克风接口用于呼叫。  给出了 MIC 规格。  

    2.扬声器反馈将被监控。 我使用了 TAS6501/TAS6511-Q1 放大器进行音频警告。  

    请提供单通道 IC、因为在某些型号上我们可能只需要一个通道。

    还要确认在  PCM3120-Q1(双通道)中、一个通道是否可用于扬声器的反馈、另一个通道是否可用于 MIC 接口。 我们的主机接口是 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    这里没有适合您的单声道 ADC。 我们的目录大多至少有 2 个通道。  

    对于 2W 输出至 4 Ω 的电阻约为>3Vrms、高于 PCM3120-Q1 ADC 的最大值 2Vrms。 尽管在麦克风动态范围上进行了权衡、但 PCM6020-Q1 会更适合这种情况。

    不过、TAS6511-Q1 TAS6501 可以通过 I2S 输出电流检测数据。 我想您最好不要使用任何外部电路来检测输出、因为放大器可以自行检测输出。 然后 ADC 仅可用于麦克风。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还有一个有关  PCM3120-Q1 ADC 的问题。 在我们的应用中、来自车辆环境的 MIC+和 MIC-信号、因此需要了解 PCM3120-Q1 或 PCM6020-Q1 器件在 BAT 短路(24V 叉车仪表组应用)和根据 ISo7637 对信号线进行的其他测试中的保护能力。

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    PCM6020-Q1 具有输入故障诊断功能、包括短接至 VBAT 的情况。 PCM3120-Q1 不具有该功能。

    但是、24V 电压高于任一器件引脚支持的绝对最大值。 24V 电池无法进行诊断、必须为 18V 或更低。 因此、我建议使用外部钳位二极管来防止输入引脚电压达到 18V 或更高。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的指导。

    由于以下原因、我认为 PCM60202 是不错的选择。

    1.我们的 MIC 需要 8V 偏置电压、此器件提供直至 9V 的偏置电压

    2.为开路/短路输入提供诊断。 短接至 GND、MICBIAS VBAT。 需要使用外部元件检查 24V 接线盒短路保护。 在原理图审阅过程中、您可以针对这些元件或任何保护 IC 提出建议。

    请分享开发板原理图。

     3.查询:由于我们的 MIC 距离电路板 2 米, MIC+和 MIC-将通过交流耦合直接与 PCM 60202 的 INP 和 INM 引脚连接。

    4. 我们可能需要您的支持来进行原理图审阅。 请求您通过电子邮件联系。

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我符合您的理解。 我已通过 e2e 向您发送了一封连接申请、并向您发送了电子邮件、等待您准备好进行原理图审阅。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我看到 24V 系统的电池电压范围为 24V 系统 (18-32V)、因此我们无法将 VBAT 直接连接到我们的用例中的 VBAT_IN。 您在此处建议将此 IC 用于 24V 系统。 我们是否需要提供分压器电路来提供 VBAT、这对应于 0V 至 18V 的建议电压输入、以及用于 IN1P 和 IN1N 保护的推荐器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    只要 VBAT_IN 和输入引脚均为 11.7V 或更高、就会检测到输入短接至 VBAT。 我建议使用无源分压器将电池电压降至 18V 以下。 使用高阻值电阻器、以防止电流从电池汲取。

    我对我们提供的钳位二极管不太了解、因为它由不同的团队提供。 击穿电压将远高于音频输入电压、因此无论您选择哪个二极管、我预计这不会影响音频质量。 我一目了然地发现这款二极管符合汽车标准、其规格适用于该应用

    https://www.ti.com/product/TSD15-Q1

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PCM6020 的电流消耗是否视为正确。

    IOVDD (1.8V):1mA、AVDD (3.3V):2mA、BSTVDD (3.3V):18mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    这些数字似乎是合理的、但 AVDD 非常低、因此我假设器件仍处于睡眠模式/没有任何活动。

    您可以参阅此应用手册、其中提供了各种不同场景下的 AVDD 和 BSTVDD 电流值。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa500a/sbaa500a.pdf?ts = 1759865426402&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM6020-Q1

    IOVDD 会非常小、因为它只是 IO 电压的电源。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    我想确认用于功率预算估算的工作模式电流、从而设计电源。 请告知要考虑的实际电流 。 包括: 我将浏览应用手册

    附件是 MIC 规格。 我们还在从 IC itelf 中钻出 MIC 浸渍、MIC 浸渍为 8V。  

    IOVDD (1.8V):1mA、AVDD (3.3V):2mA、BSTVDD (3.3V):18mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    此器件的电源将由 BSTVDD 消耗决定。 当 6mA 负载位于 8V MICBIAS 上时、BSTVDD 将消耗约 30mA。  

    您~使用应用手册来仔细确认 AVDD 编号、但根据最典型的用例、我假设约为 4 μ V 20mA。  

    与之相比、IOVDD 也可以忽略不计。 1mA 是一个很好的预算估计值。

    总的来说、您至少应该提供 51mA。 55mA 裕度不错。

    此致、
    Jeff McPherson