This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:软件关断时的电流消耗

Guru**** 2924750 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1557819/tas2563-current-consumption-in-software-shutdown

器件型号:TAS2563


工具/软件:

跟进以下已锁定但没有解决方案的观察。

您好:

我将在电池供电型应用中使用 TAS2563 QFN 芯片、并需要更大限度地降低功耗。

在 TAS2563 初始化后、包括程序和系数。 负载时、我观察到了预期的低功耗。 但是、使用编解码器进行声音播放、然后恢复到软件关闭状态后、0.5mA 的空闲功耗增加了。

空闲消耗的增加是通过应用 TDM 时钟和帧同步来触发的、从而进入运行状态。

经过一些尝试和错误、我已经隔离了与欠压保护相关的问题。 如果我不启用此功能、则不会增加空闲电流消耗。

我已经尝试在进入软件关断模式时禁用欠压保护、但这没有任何帮助。 一旦在 ACTIVE 状态下启用该功能、我就无法避免 0.5mA 增加。

软件重置可修复此问题、但我不确定将重置什么内容。 由于加载程序需要很长时间、因此我只能在初始上电期间执行此操作。

关于如何避免在首次激活状态后此 0.5mA 增加的建议?

谢谢、

OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove、

    我刚意识到这是留下的,对不起。 我将继续进行分析、并在本周结束时提供更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    谢谢 — 期待您的发现。

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ove

    作为我们的团队度假离开这个星期一。

    我们将在返回办公室后尽快回复您。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有什么关于这方面的消息吗?

    此致、

    OVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我通过电子邮件进行跟进。
    我尝试在我这边进行复制、但没有从 VDD 获得 0.5mA 额外电流、您可以分享有关您的操作的更多详细信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我将尝试在此处重新创建问题、并查看是否可以隔离有关潜在依赖项的更多详细信息。

    此致、

    OVE