This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:削波保护行为

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573198/tpa3255-clipping-protection-behavior

器件型号:TPA3255


工具/软件:

我在 BTL 中测试 3255、Roc = 22K Ω。 34 伏 VCC。   一个输出连接到 4 欧姆低音炮、另一个输出连接到中/高音扬声器。

我正在进行高音量的耐力测试;低音炮声道被驱动以剪断一些时间。

大约 5 分钟后,低音炮声道去保护,我不得不重启它,使它在线。

我认为它不可能是热的,因为另一个桥仍然处于活动状态。   而 34 伏电源电压为 4 欧姆(最坏情况为 3 欧姆)时、无法达到 17A 电流限值。

数据表仅显示了出现锁存故障的两种方法: OC 或 OT...这两者都不应触发。   甚至没有接近。

问:如果它夹得足够长,不管实际电流如何,它最终是否会硬锁住保护?   我需要确定这是基本设计/布局问题还是用户错误(不惜一切代价避免削波?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您以全音量推送器件并强制削波、则可能会发生 OC 或 OT 故障。 您可以监测 OTW_CLIP 引脚以监测故障。

    低音扬声器声道是关闭的唯一声道吗? 如果是、则这是 OC 关断、而不是 OT。 OT 关断是全局关断、因此两个通道都会进入关断状态。 仅在受影响的通道上显示 OC 关断。  

    这些器件无法长时间保持削波。 这实质上是将输出级推至其最大能力。 不过、建议大致避免削波、因为这会导致音频质量不佳。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  低音扬声器声道是唯一出现故障的声道。

     我已将 VCC 调节至 36 伏、将低音炮的输出电压限制为 21 Vrms (58v P-P)。   应该不会再有削波、我会看到它是否仍然受到保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    没问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法使用削波指示(我正在使用预制的中文板测试芯片)、但在测试过程中、到目前为止、一直保持 VCC 高于 Vout 的做法是有效的。  最初的问题很可能是过度削波导致过流。   感谢您的帮助。