This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212-Q1:TAD5212-Q1:需要针对 24V 系统的 BAT 短路保护建议、以及针对驱动外部扬声器的 Lin OUT 信号的其他 3A 3B 测试

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568943/tad5212-q1-tad5212-q1-need-protection-advice-for-24v-system-for-short-to-bat-and-other-3a-3b-test-for-lin-out-signal-for-driving-external-speaker

器件型号:TAD5212-Q1
主题:TAD5212 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要针对 24V 系统的 BAT 短路保护建议、以及针对驱动外部扬声器的 Lin OUT 信号的其他 3A 3B 测试。

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    请参阅故障诊断应用手册的第 3.2.2 节。  https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed9 

    这可以保护 DAC 输出免受电源短路的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:  

    以便对 BAT 短路。  请参阅连接 BD 并告诉我 TAD5212 是否是此应用的最佳选择(24V 系统集群)。 则可以认为输出 将是线性输出。 还需要参考原理图。  

    此致

    Manoj A.

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是此方框图正确。 您选择的扬声器放大器还可能具有负载/直流诊断功能、以对信号链提供额外的保护。  

    您可以使用 https://www.ti.com/tool/TIDA-060048 作为 TAx5xxx 器件的参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:  

    我已考虑低于电流消耗。 请确认。 应用程序是 Lin out

    AVDD (1.8V):12mA、IOVDD (1.8V) 10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    AVDD 电流取决于本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa608/sbaa608.pdf 中所述的使用条件

    但是、此 AVDD 值似乎很好。 IOVDD 值非常高、通常低于 1mA、因为它仅是 I/O 的电源

    此致、

    Garret