This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:关于 TAS6501 的电流消耗

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573565/tas6501-q1-regarding-current-consumption-of-tas6501

器件型号:TAS6501-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

需要确认 TAS6501。 较为准确的估值。 我们正在驾驶 3W 扬声器、用于卡车仪表组应用的铃声。

TAS6501QRGERQ1 PVDD IC (12V):35.、PVDD 3W 扬声器 250mA。、DVDD:8mA。  

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请提供此器件的时基故障率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj

    您正在请求不向公众提供的信息。 我会向您发送一封电子邮件、让我们离线处理。

    Elise