This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:双二阶值和增益标度。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568686/tas3251-biquad-values-and-gain-scale

部件号:TAS3251


工具/软件:

您好、

关于设置 BQ 电阻器、我需要澄清几点。

在第 7.5.2.4 节的数据表(BQ 增益标度)中、它表示:“BQ 系数格式如下:* 第一个* BQ 的 B0 = 5.x、B1 = 6.x、B2 = 5.x、A1 = 2.x 且 A2 = 1.x。“    但在 slaa799a.pdf 中为* 最后一个 * BQ 似乎是增益标度。 哪一个是正确的?

我认为一般思路是将每个 BQ 的增益设置为小于 1、然后在最后一个 BQ 中补足、但第 7.5.2.4 节中有一句话:“计算出的 k_BQ 补偿值随后应用于中的 BQ 增益标度 8.24 格式。“   现在我感到困惑了。 8.24 从何而来? 查看 slaa799a.pdf、没有任何寄存器采用 8.24 格式。  

非常感谢您的澄清。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在数字信号处理中、增益可以设置为大于 1。

    例如、如果我们使用 32 位进行数字处理。

    如果将增益设置为 1、则表示数据格式为 1.31。  

    如果将格式设置为 8.24、则增益可以设置为 2^(8-1)。

    我检查了流程、似乎 Eq 不是 8.24 格式。

    对不起困惑,我会检查里面,给你一个答复。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    是否有任何更新? 尤其是在 我的第一个问题上。 即增益调节寄存器是 BQ1 还是 BQ15。 数据表似乎与之相矛盾。  

    谢谢、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sia

    TI 提供了 PPC3、可从中设置任何滤波器。  

    BQ1、BQ15 也可以设置为其他滤波器类型。 您可以下载 ppc3 以查看 bq 设置。

    此外、该脚本也可由 ppc3 GUI 生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    您可以授予我 PPC3 的访问权限吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sia

    您需要从以下链接申请。

    然后 TI 方可以批准您的申请。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS3251-SW

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终获得了 PPC3 的访问权限、在播放 EQ 后、我得到了解答。  
    所有双二阶值都经过归一化、增益累积在 BQ15 中。