This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827EVM:TAS5827EVM 上的 PCM9211 设置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573169/tas5827evm-pcm9211-settings-on-tas5827evm

器件型号:TAS5827EVM
主题中讨论的其他器件:PCM9211、 TAS5827

工具/软件:

您好、

我在定制设计中使用 TAS5827、但希望尽可能遵循基准 EVM 电路。 我不会使用 DC/DC 转换器或 XMOS Micro、 而是想要集成 PCM9211。 我假设 PCM9211 由 XMOS 配置、并希望获得一些关于 PCM9211 设置的指导、因为它位于评估板中。

谢谢、

阿什拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashraf:

    XMOS 可控制连接到 多个元件(包括 PCM9211) 的 I2C/I2S 信号、因此如果您 希望使用所有不同的音频输入选项作为 EVM、则需要从另一个源提供这些信号。

    您可以使用 I2C 监听器记录从 XMOS 发送到 PCM9211 的 I2C 命令。  

    对于硬件连接、您基本上可以 遵循 EVM 原理图、但将 I2C/I2S XMOS 连接替换为您使用的主机。

    除 CDCE913PWR SDA/SCL 连接外、这些连接中的大多数显示在原理图的第 3 页中。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian。

    我知道我需要配置 TAS5827 和 PCM9211。 我可以使用 PPC3 按需配置放大器、然后输出所有寄存器设置。 我希望 TI 的某人能拥有与 PCM9211 类似的配置文件、而不是嗅探 I2C 命令

    谢谢、

    阿什拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashraf:

    我可以研究如何获取 PCM9211 的配置文件、这是您想要集成 此器件以用于模拟输入和/或光学输入的主要原因吗?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian。

    使用 PCM9211 的主要原因是分离 SPDIF 信号。 我暂时对模拟输入不感兴趣。 我的目标是接收电气 SPDIF(在 RXIN0 或 1 上)、在 TI TAS5827 的主输出端输出 I2S、并将接收到的 SPDIF 信号路由到 MPO0 和 MPO1。  

    我仍然熟悉寄存器映射、因此最好作为一个工作起点。

    谢谢、

    阿什拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian。

    使用 PCM9211 的主要原因是分离 SPDIF 信号。 我暂时对模拟输入不感兴趣。 我的目标是接收电气 SPDIF(在 RXIN0 或 1 上)、在 TI TAS5827 的主输出端输出 I2S、并将接收到的 SPDIF 信号路由到 MPO0 和 MPO1。  

    我仍然熟悉寄存器映射、因此最好作为一个工作起点。

    谢谢、

    阿什拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashraf:

    这是我在另一篇文章上找到的一个脚本、该脚本设置为 将 SPDIF 输入设置为 RXIN0。  121.PCM9211_Init.txt

    如果您对 PCM9211 还有任何疑问、我建议您发布一个新帖子、以获取拥有此器件的音频转换器团队的反馈。  

    此致、

    Sebastian