This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A 运行热

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574431/pcm3168a-pcm3168a-running-hot

器件型号:PCM3168A


工具/软件:

我正在测试一个使用 PCM3168A 的原型多通道音频接口、并且 IC 似乎运行得非常热 — 我试图确定这是正常的(数据表确实提供了大约 1200mW 的功率耗散数值)、还是我油炸了这个。 当一个连接器松动并使电路板上的直流/直流转换器悬空时、我可能至少杀死了一个 IC、并且我没有备件来尝试几天。

如果我把我的手指放在它上,它感觉温度是循环,它变得足够热的时候,我不能把我的手指放在它上。 我会给出数字、但在我使用的三个热像仪中、两个不能通电、另一个在近距离不好。

我使用的电路板是一个简化的电路板、与整个电路板相比、编解码器问题的隔离更容易、因此只连接一个输入和一个输出通道。 其他 VIN 和 VOUTT 是悬空的、但除此之外、我没有看到任何连接问题。 此原型仅是一个 2 层电路板、但散热焊盘通过 36 个过孔连接到底层接地覆铜。 有人能告诉我此 IC 的正常温度是多少吗?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    默认情况下、所有转换器会在编解码器通电后加电、因此即使没有连接、这些转换器也会正常工作。 ~45°C 是温度太高而无法触摸的地方、编解码器在 85°C 以下仍然正常运行、因此这并不是问题的直接指标。 我会检查输入电源的电流类型。 您可以仔细检查数据表第 12 页上的某些数字。 这将提供更好的画面,如果有东西已经损坏或没有。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为转换器会运行、我只是想确保输入和输出未正确端接不会导致疯狂的功耗。 就我的测试而言、近似计算运行中六个通道的最大负载是一个不错的选择。

    该电路板消耗 190 个–200mA 完全上电。 我把 MCU 的时钟晶体作为快速测试、功耗降至接近零、因此不是连接问题。 我将晶体放回原位并断开 SCKI、我得到 20 –30mA(大约适用于空闲 MCU)、并且编解码器没有热量。 这似乎与第 12 页显示的典型电源电流一致。 所以一切似乎都好 — 我将继续测试,我有备件在明天到来.

    您能告诉我、PCM3168A 是否可以与 MLCC 或钽电容器一起使用来代替 10uF 铝电解电容器? 此板上的垂直空间受限。 这不是一种高保真应用、只是 16kHz 的音频带、并被量化到 8 位、因此有一点额外的噪声不会影响我、但我不想导致内部 LDO 开始振荡或其他噪声。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    遗憾的是、LDO 确实需要电解电容器具有更高的 ESR。 这实际上并不与音频性能有关。 欢迎您在其他地方(例如音频信号链)使用陶瓷电容器。 我还检查了参考板、它们使用了推荐的 10uF 电解电容器、因此最好是将这些电容器用于 VCOM/VREF 引脚。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为这可能是事实。 对于这个项目来说不是什么大问题;我会找到房间。

    谢谢、

    Scott