This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:TAA5212:超声波活动检测

Guru**** 2892970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574151/taa5212-taa5212-ultrasonic-activity-detection

器件型号:TAA5212


工具/软件:

 是否对本文进行了任何更新以解释 UAD 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    适用于 UAD 的应用手册仍在队列中。 我不确定其发布的时间表。 如果您对应用有任何具体问题、敬请告知。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garret。
    我需要了解 UAD 块的详细规格、特别是其触发的频率范围以及激活 UAD 块所需的最短超声波信号持续时间。 我还想了解在高达 96kHz 的音频下以 192kHz 采样率使用模拟麦克风和 PDM 麦克风时 UAD 的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    我将与我们的设计团队联系、并希望在下周前为您的问题提供答案。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik、

    与设计团队一起审查后、以下是您问题的答案:

    默认频率触发为 32kHz。 检测架构非常灵活、它基于阈值、而不是基于持续时间。 使用 PDM 模式时的功耗比模拟麦克风低一个数量级、但我不知道的确切数字。

    我们仍在努力充分说明这一应用的特性。

    此致、

    Garret