This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:当 IOVDD 由 1.8V 供电时、TDM 信号的高电平振幅是 1.8V 还是 3.3V?

Guru**** 2814565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1575607/pcm1864-q1-when-iovdd-is-powered-by-1-8v-is-the-high-level-amplitude-of-the-tdm-signal-1-8v-or-3-3v

器件型号:PCM1864-Q1


工具/软件:

您好、团队、

当客户的 IOVDD 由 1.8V 供电时、TDM 信号的高电平振幅是 1.8V 还是 3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    TDM 高电平振幅由 IOVDD 决定、因此如果 IOVDD=1.8V、TDM 信号将为 1.8V。

    此致、

    Garret