This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:Sch 回顾

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564748/pcm6260-q1-sch-review

器件型号:PCM6260-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助查看 PCM6260-Q1 SCH、如下所示? 谢谢

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_SGM_5F00_8397_5F00_PCM6260_5F00_0912.pdf

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在周末回顾原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    您能提供一些反馈吗? 谢谢

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 对于单端麦克风、我们通常建议使用一个与每个麦克风的输出阻抗等效的上拉电阻器。 电流连接正确、只需验证上拉电阻器。

    否则原理图看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon

    客户反馈、他们需要为 ch1 进行单端和差分兼容设计、默认使用单端

    您能否查看他们是否可以使用下面的 SCH?

    e2e.ti.com/.../SGM_5F00_8397_5F00_POC_5F00_VR_5F00_MIC.pdf

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    若要支持用于单端和差分配置的直流耦合 ECM 麦克风、您只需移除或安装连接至负输入线路上 GND 的下拉电阻器。 对于差分配置、偏置电阻值通常是麦克风阻抗的一半、而对于单端配置、偏置电阻值通常是全阻抗的一半

    对麦克风进行直流耦合时、典型配置如下所示:

    如果客户对输入信号进行交流耦合并需要对两条输入线路进行偏置、则在上一次响应中突出显示的连接将起作用。 此原理图中的 IN1-IN4 并非如此