This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:用于 I2S 信号的电压转换器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574584/txs0108e-voltage-translator-for-i2s-signals

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774

工具/软件:

请建议使用 1.8V 至 3.3V 的 I2S 信号电压转换器的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Namitha、

    对于 I2S、我推荐 AVC 产品系列中的器件、如 SN74AVC4T774

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的建议。

    我对信号方向有疑问、SN74AVC4T774 具有单独的方向控制、但在模块中我们使用的是什么 (Jetson AGX ORIN) I2S1_CLK 和 I2C1_FS 的信号方向被称为双向、因此我可以仅使用上述器件、也可以在某些文档中提到、例如这些信号是双向的、因此我如何处理此问题。  

    对于 SDOUT 和 SDIN 信号、我可以使用具有单向信号流的建议器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Namitha、

    快速说明一下、I2C1_CLK 和 I2C1_FS 开漏信号还是推挽信号?

    如果需要开漏输出、可以使用 TXS0102; 如果需要推挽输出、可以使用 TXB0102。

    TXS 和 TXB 都是双向器件。

    此致、

    Josh