This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:当客户不打算使用 D 类放大器时、OUT 引脚连接

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1575059/tas6684-q1-out-pin-connection-when-my-customer-doesn-t-plan-to-use-class-d-amp

器件型号:TAS6684-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户计划仅使用 TAS6684-Q1 中的 2 通道 D 类放大器、并打开 OUT_1 和 OUT_4。 OUT_1 和 OUT_4 是否正常? 我的客户是否应该将某些器件连接到 OUT_1 和 OUT_4?

OUT_1 (4) P (M)、BST_1 (4) P (M)

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shunsuke

    打开就可以了。 务必记住将未使用的 CH 设置为 SLEEP 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的答复。 未使用的通道应配置为 SLEEP 模式、而不是 DEEP SLEEP 模式正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shunsuke

    睡眠和深度睡眠都可以很好地使用。