This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PPC3 上用于 PDM 输入的通道配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576052/pcmd3140-channel-configuration-for-pdm-input-on-ppc3

器件型号:PCMD3140


工具/软件:

您好的团队、

我想了解什么是 PCMD3140 的最佳配置。 我与引脚名称混淆、因为 ADC3120 和 PCMD3140 的 GUI 使用相同的引脚名称、但引脚名称不同。

我想在 EVM 上使用板载麦克风 T5818 (MK2)。 这个被连接的节点 ADC3120 的 IN2P_GPI1 和  适用于 PCMD3140 的 PDMDIN1_GPI1 。 两个引脚 3。

并在打开 PPC3 时了解详情。 您会受到音频输入的欢迎。 取消了我的第一个窗口 PDMDIN1_GPI1 哪个输入必须设置为 PDM? IN1 或 IN2?

我感到困惑、因为 IN1 是导通的 ADC3120 应该无法根据数据表使用 PDM 输入、但它是可用的。

对于音频串行总线、应启用哪个总线? 通道 1 还是通道 2?

对于 PDM MICS 部分、我认为命名方案符合 PCMD3140、因此以下内容应该可以满足要求。

谢谢、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    这就是需要编程的内容

    将 IN1P/IN1M 和 IN2P/IN2M 输入设置为 PDM。 正确的是、IN1P/M 不支持 PDM 时钟。 这只是 GUI 的误导性、因为您设置的“Channel 1“和“Channel 2“实际上是 PDM、而不是输入引脚本身。 有关该字段设置的示例、请参阅寄存器 0x3C。

    继续、使通道 1 和 2 都保持启用状态。 麦克风进入哪个通道将取决于您是否将 PDM 数据锁定到正边或负边。 一旦它工作,你可以只是删除空通道。

    是的、您将 GPI1 设置为 PDM 1/2 数据输入。 J19 会将麦克风的输出短接至数据引脚的输入。 J15 将时钟输出从 GPO1 短接至麦克风的时钟输入。

    在这里、一切都应按预期运行。

    此致、
    Jeff McPherson