This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:音频语音质量

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1568917/tlv320aic3204-audio-voice-quality

器件型号:TLV320AIC3204


工具/软件:

尊敬的 TI 团队  

请查找附带的声音设置和音频文件  
您能不能 建议我们是否需要启用 DSP 来提高音质  

e2e.ti.com/.../asound2.state.txt


 e2e.ti.com/.../audio_5F00_testnew.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的问题是级别低吗? 你可以增加“PGA 级别音量“,我看到你目前有它在 9 但它可以达到 95 在你的 amixer 设置。 如果它开始削波但音量不够大、您也可以更改“ADC 电平音量“。 我还注意到左混频器正电阻器同时连接 IN1_R 和 IN2_L、是否指右混频器正电阻器 IN1_R? 这样您就可以在 R ADC 上提供输入。 我注意到以下是您的连接输入:

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果我增加 PGA、则连接的单端麦克风仅在设计中的这两个通道中、所记录的 o/p 具有更多的环境噪声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Mir Jeffres  请查找最新的音频文件和相应的音频  

    e2e.ti.com/.../MP23AB_5F00_asound.state.txt

     e2e.ti.com/.../audio_5F00_testnew5.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我再次阅读您的 asound.state 文件之前、让我帮您澄清一下。 如果增加输入上的增益、背景噪声将会上升。 如果您的麦克风接收到噪音、放大它将包括噪音和预期主题。 解决此问题的唯一方法是靠近麦克风或使用不同的麦克风、或者 结合使用带有 降噪算法的外部 DSP(这也可能会影响音质)。  

    我想看看您是在一个 ADC 上有两个输入、还是在 LADC 上需要一个输入、在 RADC 上需要一个输入、那么您可以为每个输入提供两个单独的音频流? 您可以将 IN1_R 输入放置到右侧混频器、这样就可以提供立体声录音、而不是将两个麦克风混合在一起。 由于不会将两个麦克风的噪声值加在一起、因此每个通道的本底噪声也会更低。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我浏览了您的上探状态文件、看到您确实增大了 PGA、一些 AGC 设置已更改、但请注意 AGC 已关闭。 如果您确实选择使用 AGC,那么这可能有助于处理输入音量问题 — 它会增加 PGA 增益、直到信号电平达到指定的所需电平、然后您可以设置本底噪声阈值、在该阈值下、如果没有信号高于阈值、它将使 ADC 静音、这有助于在没有语音时处理背景噪声。 请记住、如果应用了自动增益、则在应用额外 PGA 增益的情况下、信号背景中的房间中仍然存在背景噪声。 让我知道您的想法。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mir Jeffres   感谢您的答复..我正在等待团队的反馈. 稍后将继续此票证。