This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:硬件检查已阻止

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574594/tas5825mevm-hardware-check-blocked

器件型号:TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具/软件:

您好、当我打开 PPC3 进行硬件检查时、进度被阻止。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加屏幕截图以供审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     您使用的是哪个版本的 PPC3 和 TAS5825EVM-SW? 我建议使用最新版本的应用程序 (3.1.16

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:


    这是 PPC3 的工作台。

    操作系统:               Win 11 Enterprise 23H2

    PPC3:           v3.2.1
             第 306 章

    TAS5825M:     3.1.16

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否尝试下载最新版本的 PPC3、看看此操作是否可以解决您的问题?

    您可以 在此处申请下载: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 

    PPC3 中的任何其他功能(例如调优和音频处理菜单)是否也可以正常工作?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    非常感谢、我已下载并安装了最新版本的 PPC3。

    可通过以下页面访问新的 PPC3。

    但不幸的是,它陷入了以下步骤.

    可能 EVM 板上存在初始化问题? 还是与板上的固件相关?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是否一直使用同一个 USB 端口? 如果 PC 上有 USB 端口、我建议您尝试使用另一个 USB 端口。

    另外、如果您有另一台 PC 可以试用、我也会尝试使用。

    我们的中国应用程序团队也正在研究这个问题。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    你可以分享你的 ppc3 文件,我们可以尝试在我们这边。

    或者,你可以尝试打开一个新的进程流,这个 pf 的大小很小,它不应该花太长的时间来刷写脚本。

    谢谢

    Jesse