This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:还需要为该音频放大器寻找 BSP 或基准软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573458/tas6511-q1-also-looking-for-bsp-or-reference-software-for-this-audio-amp

器件型号:TAS6511-Q1


工具/软件:

希望获取 TAS6511-Q1 的参考软件和 BSP。
在前一个线程中引用了链接、但链接已过期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis-Johannes

    我们的 SW 现在正处于假日休息状态、他们将再次使用星期三、我会将其交给您。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是否有后续行动?


    希望成为示例器件树、以便通过 i2c/I2S 使其与 alsa 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    我们有有关 TAS 器件 Linux 驱动程序开发的一般指导文档、可查看以下链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../ce0530b1-7f02-4858-bdc3-485ed73ddc35

    访问代码:  Nnn7dm/2

    对于 TAS6511-Q1、必要的初始化脚本、如下所示、其他脚本与函数相关、应检查数据表说明并使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在寻找 TAS6511 的完整驱动程序? TI 没有这款器件。 我已部分编写了一个版本、但如果存在完全验证版本、我更倾向于使用该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    没有完整的驱动器。 我们的团队没有资源为每个 IC 开发、很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将补丁发布到内核中、以便审核驱动程序并将其合并到主线内核中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    我想您可以尝试一下。