This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5101A

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576503/pcm5101a-pcm5101a

器件型号:PCM5101A


工具/软件:

关闭 XSMT(17 引脚)后、我想确认 OUTL(6 引脚)衰减所需的时间。
数据表说明如下:


软衰减斜坡需要 104 个样本。


我不理解对“软衰减斜坡“的解释。 解释 OUTL(6 引脚)在 104 个样本后完全衰减是否正确?

PCM510xA 具有 PLL 和 32 位 384kHz PCM 接口的 2.1VRMS、112/106/100dB 音频立体声 DAC 数据表(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    有 2 种静音类型。 一种是硬静音、即它会立即将音频从其输出的当前电平静音、以完全静音。

    另一方面、软静音开始逐渐衰减输出、直到最终完全静音。 通常、   每个样本会衰减–1dB。

    软静音需要 104 个样本来将音频从 0dBFS 斜降至  完全 静音。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash San

    我明白。 谢谢你。