This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 的 AGC 功能用于检测左右 DAC 通道的横向距离

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576686/tlv320aic3204-the-agc-function-of-tlv320aic3204-was-used-to-detect-crossion-in-the-left-and-right-dac-channels

器件型号:TLV320AIC3204


工具/软件:

您好:

I 分别将 IN1L 和 IN1R 路由到左侧和右侧 DAC 通道。 然而、当我触摸并点击 IN1L 的麦克风时、右侧的 DAC 通道也会发出微小的声音。 相反、当我点击 IN1R 的麦克风时、左侧 DAC 通道也会发出微小的声音。 这可能是什么原因? 如何解决? 以下是我的寄存器配置:

e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC-loopback20251015.txt

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luo、

    如果未触摸麦克风、是否会发生此串扰? 麦克风之间是否存在机械隔离、或者两个麦克风之间是否可能存在机械耦合?

    此致、
    Jeff McPherson