This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:在 Pure 路径控制台上配置 VAD

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, ADC3120EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1570131/tlv320adc3120-configuring-vad-on-pure-path-console

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件: ADC3120EVM-PDK

工具/软件:

您好团队:  

要在 TLV320ADC3120 上执行 VAD、我需要任何分步过程。

我在   TLV320ADC3120 的评估板上使用 VAD、即 ADC3120EVM-PDK。

我想配置 VAD、使 SDOUT 必须处于活动状态、并在触发语音时进入。

在 PurePath 控制台中进行分步配置来执行 VAD。  


谢谢、

CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJI:

    默认情况下、GPIO 应配置为中断、因此无需对 PPC3 上的“GPIO/中断“选项卡进行更改。 在 VAD Config 选项卡上、点击 VAD Configuration 右上角的“Disabled"以“以切换到“Enabled"。“。

    在 VAD 模式下、如果您的应用是 VAD、则可以更改为在触发 VAD 时为 ADC 上电。 您可以在此应用手册中阅读有关这些选项的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa490a/sbaa490a.pdf 、您可能需要进行的唯一其他更改是选择要在哪个通道上执行 VAD。 您可以在 VAD 通道选择下拉列表中进行切换。 一次只能监控一个通道。 电路板上有一个 LED 可以监控中断、但您也可以点击 VAD 中断框中的“Start Polling“、查看 PPC3 窗口中的中断指示灯。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、  

    感谢您的出色回复、我们能够在 PPC3 上看到轮询。 但板上不会触发光。  

    接下来、  

    1.我希望使 SDOUT 仅在进行功率检测时工作。 意味着当检测到语音活动时、只应存在 sdout。 我看到了这个特性、但如何在 PPC3 上进行配置

    2.我想改变 VAD 的灵敏度,怎么做?

    3、灵敏度的改变会在移动中发挥作用吗? VAD 的灵敏度工作在能量或体积?

    寻找答案

    此致、

    CJI


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJI:

    1.有几种方法可以做到这一点。 您可以将 VAD 模式切换到“基于 VAD 中断的 ADC 上电但用户启动的断电“、在这种情况下、SDOUT 将在检测到语音时开启并传输、然后 ADC 将保持开启状态、直到用户将其关闭。 否则、您可以通过选中 VAD 部分的顶部框来启用 SDOUT 作为 VAD 中断(这将启用 SDOUT 作为中断、这是 PPC3 中的一个拼写错误)。  但是、出于您的目的、我认为第一个选项会更好。

    2.在此设备的 PPC3 中没有更改灵敏度或阈值的地方。 但是、您可以通过向器件页 9 发送 I2C 命令来更改阈值、如下所述:

    3.阈值适用于音量。 您可以在器件以标准 I2C 写入进行记录时发送 I2C 命令来更改阈值。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。

    遗憾的是它不能像你说的那样工作。

    请检查一次、并给我一个更新回复。

    我要在 PPC3 上确认 VAD。

    此致、
    CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJI:

    很遗憾听到这个消息。 您可以发送 PPC3 VAD 窗口和 EVM 设置的图片吗?

    它以前工作过、对吧? 因此、它只能在“基于 VAD 中断的 ADC 上电“模式下工作、对吗?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我配置了如下 VAD 功能。

    uint8_t VAD_channel = 2;

    uint8_t VAD_LEVEL = 3;

    // VAD 处理函数

    void VAD_Process (uint8_t VAD_channel、uint8_t VAD_level){

    //验证通道输入 (1 或 2)、默认为 2

    if (VAD_channel!= 1 && VAD_channel!= 2){

    VAD_channel = 2;

    }

    //验证电平输入 (1 到 3)、默认为 3(高灵敏度)

    if (VAD_LEVEL < 1 || VAD_LEVEL > 3){

    VAD_LEVEL = 3;

    }

    //计算 VAD_CFG1:自动模式(位 7-6:01)、通道选择(位 5-4:CH1 为 00、CH2 为 01)、内部时钟(位 3-2:00)

    uint8_t VAD_cfg1 = 0x40;// 0b01000000(自动模式,内部时钟)

    如果 (VAD_channel = 2){

    VAD_cfg1 || 0x10;//为通道 2 设置位 4:0b01010000

    }

    // VAD_CFG2:VAD_PD_DET_EN=1(位 3)、SDOUT_INT_CFG=0(位 6)、以禁用 SDOUT 中断

    uint8_t VAD_cfg2 = 0x08;// 0b00001000

    //–12dB 的阈值数据(高灵敏度,VAD_LEVEL = 3)

    uint8_t TH_DATA[4]={0x00、0x40、0x40、0x6D};

    //为阈值系数选择第 9 页

    if (ADC_WriteReg (0x00、0x09)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    if (ADC_WriteMultiReg (0x50、TH_DATA、4)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    //为 VAD 配置选择第 1 页

    if (ADC_WriteReg (0x00、0x01)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    if (ADC_WriteReg (0x1E、VAD_cfg1)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    if (ADC_WriteReg (0x1F、VAD_cfg2)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    //选择第 0 页

    if (ADC_WriteReg (0x00、0x00)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    //启用 VAD、保持在睡眠模式 (PWR_CFG 0x75 = 0x60:SLEEP_EN=1、VAD_EN=1)

    if (ADC_WriteReg (0x75、0x60)!= HAL_OK) Error_Handler ();

    }

    VAD 无法工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carey:

    使用以下命令时、器件将需要处于工作模式: (ADC_WriteReg (0x02、0x81) #唤醒器件并启用 AREG

    此外、写入地址 0x75 不会在位 0 处启用 VAD_EN。 尝试写入 0x61。

    此致、

    Garret