This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:伪差分输出 VCOM 短路保护

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577374/tad5112-psuedo-differential-output-vcom-short-protection

器件型号:TAD5112


您好、

我计划将器件以伪差分和外部检测模式用于耳机输出。 据我所知、这样做的唯一缺点是可能插入以接地为基准的器件、这会导致 VCOM 输出出现接地短路。  

TAD/TAC5xxx 芯片是否具有保护功能来防止损坏? 如果是、那么“虚拟接地故障“标志在寄存器映射中有什么作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们的所有器件都具有保护功能、可防止短路时损坏 IC。 我相信虚拟接地故障可以检测到这一点。 但是、我将再次检查、如果需要 、我将更新帖子。  

    此致。

    Arash