This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:放大器无音频输出问题、进入故障模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571671/tpa3113d2-amplifier-no-audio-output-issue-getting-in-to-fault-mode

器件型号:TPA3113D2


工具/软件:

尊敬的先生:

我们的器件采用 TPA3113D2、具有 12V PVCC 输入、0.6Vrms 的音频输入电压、20dB 增益设置、BTL 设置 以及 3.5V 的 PLIMIT 设置。 使用 1PCS 5W 8 欧姆扬声器。

使用一段时间后、我们遇到了无音频输出的问题。

它不是所有的设备都有这样的行为, 大约 500 片,其中 4 有这个问题,当这个问题发生时,电源必须关闭,然后再次打开才能正常输出声音。

此问题不易重现,但在 60°C 的环境温度下,这种情况可能会重现,但当温度回落到 0 度时,热保护没有自动重置功能,因此问题不是由热量引起的。

当出现问题时、 FAULTZ 输出为低电平、IC 引脚 3 和 4(左通道正负音频输入) 无偏置 3 V 输出、IC 引脚 23 和 26 无振荡器频率输出。

输出和输入磁珠更改为 5A、但问题仍然存在。

是否有解决这个问题的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dream、

    澄清一下、在室温下播放音频一段时间后会发生该故障。  

    此外、您是否尝试将 SD 引脚保持在低电平以清除故障?  

    一种可能的情况是发生直流检测故障、该故障会在 FAULT 引脚上报告为低电平状态。 这会导致器件关断并将输出切换到 Hi-Z。 要清除直流检测故障、必须对 PVCC 进行下电上电。  

    数据表中的一个片段描述了如何触发直流检测故障。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian  

    1.只是为了澄清,这个故障发生在一段时间后播放音频在室温下?  

    是的、大约 1 个月。

    此外、您是否尝试将 SD 引脚保持在低电平以清除故障?

    是、、但 FAULTZ 未复位。

    3.关于表 3。 它指的是 PVCC 或 AVCC 还是左声道正负音频输入?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dream、

    直流检测阈值表是指正/负音频输入之间的电压差。  

    如果是直流检测故障、则对 SD 引脚进行循环不起作用。

    您是否可以探测正在发生这种情况的电路板上的输入、以查看电压差是否在 420ms(最短持续时间)内等于或大于 112mV? 这将触发直流检测故障。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian  

    在环境温度为 60°C 时、3 台 PC 测试了 2 周、1 台 PC 出现问题。

    以下是问题发生时测量的波形。

    在有问题的电路板上使用万用表测量 OUTPL 和 OUTNL 时、将有超过 0.3V 的电压差、而普通电路板不会有电压差。

    这是导致 DC 检测异常的问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dream、

    感谢您提供示波器屏幕截图。 是的、0.3V 的 OUTPL 和 OUTNL 引脚上的电压差肯定会触发直流检测故障。 以下是阈值:

    连接到输出引脚的任何无源器件是否在有问题的电路板上损坏?  

    此致、

    Sebastian