This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS2110 睡眠/唤醒并从 PPC3 进行配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577290/tas2110-tas2110-sleep-wake-up-and-config-from-ppc3

器件型号:TAS2110


你(们)好 只是一个快速的问题。  

如果我的 TAS2110 处于硬件或软件睡眠状态、是否需要在唤醒时从 PPC3 重新推送配置?  

该应用需要 TAS2110 中的低功耗、然后将其触发以播放声音并返回低功耗模式。 我想知道每次醒来时是否需要这样做-

  • 将 SDZ 置为有效以进入工作模式
  • 以静音方式启动 SBCLK
  • 将 PWR MODE 设置为 ACTIVE
  • 按 PPC3 导出的配置
  • 通过 I2S 推动 PCM

是否有涵盖此用例的应用手册?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于硬件/软件睡眠、您无需在唤醒时重新推送配置。

    要从硬件/软件关断模式唤醒、只需向 MODE[1:0]寄存器写入 00 即可再次激活器件。  

    此致、

    Sebastian