This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:升压功能、用于为辅助器件供电??

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577136/tas2120-boost-feature-to-power-auxiliary-devices

器件型号:TAS2120


是否可以(或建议)利用内部升压功能为其他器件供电。  例如、作为声音警报、我们可能需要发送简短的无线电消息并操作照明。  虽然这可以通过单独的升压转换器来实现、但使用 TAS2120 功能有明显的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们通常不建议将外部负载连接到 PVDD 内部升压输出、因为这不被视为在建议条件下运行、但如果您将外部负载连接到 电流消耗较低的电路、它可以起作用。

    我自行承担风险、因为这些器件未在 PVDD 内部升压输出上的任何外部负载下进行验证。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。   

    我正在寻找 PVDD 可能提供 1W 功率。  这么低吗?

    这些风险是否主要是由于电源上的负载尖峰(例如,PVDD 本身意外出现压降或不稳定)而导致音质损失?

    无论如何,接受这是我们自己的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    电源上的负载尖峰或 PVDD 稳压器 的不稳定都可能存在风险。 由于 PVDD 提供电流来驱动 D 类输出、因此可能会出现输出幅度/失真问题。 我建议在 EVM 上进行测试、以了解它如何影响音频播放。  

    此致、

    Sebastian