请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM9211尊敬的专家:
我们遇到 MPO1 输出问题、如下所示。
路径 AUXIN1 ->DIT -> MPO1 已成功验证、但路径 I2S INPUT (ADC)-> SPDIF 输出失败
MPIO_C (I²S 输入、AUXIN1)
↓μ s
DIT(PCM9211 SPDIF 发送器)
↓μ s
MPO1(SPDIF 输出)
客户希望根据此过程配置 9211、但 I2S->MPO1 无法测量 SPDIF 信号(无输出)
当前寄存器配置如下:
PCM9211 读取 34h = C4。
PCM9211 读取 23h = 03.
PCM9211 读取 20h = 00。
PCM9211 读取 26h = 89.
PCM9211 读取 31h = 0A。
PCM9211 读取 28h = 07.
PCM9211 读取 61h = 10.
PCM9211 读取 63h = 00。
PCM9211 读取 30h = 14.
PCM9211 读取 25h = 3f。
PCM9211 读取 2Ah = 00。
PCM9211 读取 2Bh = 00。
PCM9211 读取 6Eh = 0f。
PCM9211 读取 6Fh = 40.
PCM9211 读取 70h = 00。
PCM9211 读取 6Bh = 44.
PCM9211 读取 60h = 44.
PCM9211 读取 78h = dd。
PCM9211 读取 37h = 02.
1.只有一个输入源 (MPIO-C)、此配置还包括 IIS 输出(主输出)。 主输出的测量是正常的、因此可以确认输入没有问题。
使用光纤 OPT 源和 AUXIN4 作为输入、将 0x60h 寄存器更改为 0x11 可以实现从 auxin4 到 mpo1 的 SPDIF 输出。 测试 SPDIF 信号 正常。因此、 该配置(MPO1 作为 SPDIF 输出)也被正确配置。
但是、即使当 0x60h 寄存器为 0x44 时、MPO1 引脚也无法检测到 SPDIF 信号。
输入时钟= 24.576MHz 有源晶体振荡器(仅连接到 XT1)
请帮助提出可能的问题建议并注册配置/检查点
系统块