This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:OPA1633 启用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578381/opa1633-opa1633enable

器件型号:OPA1633


OPA1633 的使能引脚保持未连接状态后、是否通过上拉电阻器连接到正电源电压?

使能引脚保持未连接状态后测得的电压与我的正电源电压 Vs+=15V 一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mengyu、

    如果使能引脚至少比 VEE(负电源)高 2V、则 OPA1633 处于活动状态。 它还 在使能引脚(引脚 7)上连接了一个内部上拉电阻 、因此、如果断开连接 、它将启用器件。 因此、将 EN 引脚连接到正电源或使其悬空、在这两种情况下、器件都将处于活动状态并提供正确的输出。

    此致

    Anant